This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555应用问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791303/lm555-lm555-application-question

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件: LMC555TLC555

你(们)好,先生  

,的电路 RA (R34)/RB (R39)适合我们的应用?Δ I 电阻值是否存在限制?

频率=56KHz,Rb = 520R 我们的电阻器值将稍微增大一点。是否有影响?

3.LM555引脚5是否浮动正常?或者如何连接此引脚?

         e2e.ti.com/.../e_2D00_rack_5F00_proximity-detector_5F00_LM555-calc.xlsx                              

令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    定时器的最大灌电流(放电引脚、输出也是)随电源电压的变化而变化。 数据表中有一个引脚7 Sat 规格4.5mA 典型值为80mA、最大值为200mV 因此电阻 Rb 应大于2/3*5V/4.5mA = 740欧姆。  对于10kHz 以上的频率、数据表公式将导致低于预期的性能、因为公式中未包含传播延迟。  

    这是选择 C、Ra、Rb 的更好起点:(2*RB+RA)*C=1.44/[ F *(1+F/350kHz)]。 因此可能需要调整最终值。

    TLC555和 LMC555是速度更快的器件、因此频率误差更小。 TLC555甚至有一个包含传播延迟的设计工具。  TLC555组件计算器