This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:VCO 校准时间和斜坡输出

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791295/lmx2572-vco-calibration-time-and-ramp-outputs

器件型号:LMX2572

大家好,我在后面介绍了当最小 VCO 校准时间设置为零时设备如何工作的信息,同时进行了需要校准的斜坡操作。

具体而言、我想知道器件是否在暂停时间设置为零(或比中的校准时间短的时间)时执行校准、以及这将如何影响斜坡、即 PLL 何时更新等。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    即使您设置了"min VCO 校准时间"更改为零。 此参数不用于更改 VCO 校准特性、它实际上是一个延迟或暂停时间(请参阅数据表中的图173)、用于在下一次斜坡发生之前完成 VCO 校准。