This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932A:TEST 引脚

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2932A, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/788940/tlc2932a-test-pin

器件型号:TLC2932A
主题中讨论的其他器件: CDCE913

您好!


我对 TLC2932A 的测试引脚有疑问。

8引脚是否具有内部下拉?Ω
数据表中的"Connect to GND"说明。
如果该引脚保持 NC、是否存在任何问题?


此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、itabi、

    这是一个相当旧的器件、我们找不到详细信息。 实际上、我们不建议在新设计中使用此器件。
    我认为、如果此器件的正常运行不需要将 TEST 引脚接地、那么我不会看到此引脚的接地或悬空有差异。 您可能可以使用电阻器将该引脚分流到接地端。 那么您可以灵活地将该引脚接地或悬空。

    同样、不建议在新设计中使用此器件。 请选择一个较新的器件(如果可用)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    感谢你的答复。
    您建议在新设计中使用哪种类似器件?

    此致、
    itabi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、itabi、

    TLC2932A 是具有 VCO 的 PLL、您是否将其用作时钟发生器? 您的目标频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的支持。
    我们决定考虑 CDCE913。

    此致、
    itabi