This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:VCO 锁定电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789791/cdce62002-vco-lock-voltage

器件型号:CDCE62002

您好!

我将 CDCE62002用作抖动清除器。 因此使用了外部环路滤波器。

我可以看到 VCO 电压的两种情况。   请参阅随附的文件。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48/VCO-Lock-Voltage.pdf

-即使 VCO 电压(EXT_LFN)不同、两种情况的输出频率也相同。 (148.5MHz)  为什么?

 (但是、对于抖动、情况1优于 CASE2。)

- VCO 锁定电压是否受先前状态的影响?

-要锁定 Case1的 VCO 电压、您是否有任何解决方案?

 

此致、

Murai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murai、

    两种情况是否在同一器件上测量? Case1的 PLL 是否已解锁?
    如果 PLL 未锁定、则 VCO 可能需要校准。 要重新校准 VCO、请遵循数据表表表14中的编程指南。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    >两种情况是否在同一部件上测量?
    是的。
    >是否已为 Case1解锁 PLL?
    否、两种情况都已锁定。 VCO 校准后、在这两种情况下、隔行扫描文件中的 PLL_LOCK 引脚均为高电平。

    在随附的文件中、VCO 校准和 PLL 锁定后、VCO 电压会有所不同。 这是意料之外的。
    我认为 VCO 电压必须是相同的电压。 因为 PLL 设置完全相同。
    您对可能的原因有何看法?

    此致、
    Murai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我上传了新文件 、并在  第2页添加了有关两种情况差异的信息。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48/VCO-Lock-Voltage_5F00_2.pdf

    在 CASE2中进行校准之前、我担心 VCO 电压会饱和。

    我希望您确认并告诉我可能的原因。

    此致、

    Murai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murai-San、

    寄存器2的0-5位也是指 VCO 校准字的回读。 假设 VCO 饱和、数字校准引擎将通过从 VCO 饱和时的校准字(101001)增加来拉低 VCO。 控制电压与拾取的校准字相关、校准字越高、电压越高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Madhu

    感谢你的答复。
    我想解决 CASE2问题、因为控制电压是意外的。
    一旦 VCO 饱和、是否有任何正确锁定的方法?

    此致、
    Murai