This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:我想问这个 lmk05318 EVM 是否具有我所需的功能

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790853/lmk05318evm-i-want-to-ask-whether-this-lmk05318-evm-has-the-function-i-need

器件型号:LMK05318EVM

我希望输出波形与参考波形同相和频率(在本例中只能使用 output7?)。当参考波形丢失时、 输出波形的相位和频率可以在一段时间内与原始基准保持一致。开发板是否可以满足我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有 OUT7具有 ZDM 功能。 保持会使时钟继续输出、无中断。 相位误差或频率精度取决于板载振荡器。 如果+/-50ppm XO 稳定性不够好、您可以为 LMK05318的 OSCin 输入焊接 TCXO 或 OCXO。