This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:使用 lmk05318EVM 时、我可以#39;t 默认配置

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790677/lmk05318evm-i-can-t-default-configuration-when-use-lmk05318evm

器件型号:LMK05318EVM

各位专家、您好

我今天从朋友那里打开了一个.TCS 文件。当我想要默认所有配置时、tics pro 卡在写入寄存器的中途并被完全关闭。现在我无法默认配置。即使我删除了 tics pro 并重新安装它、配置也与之前的.TCS 文件一样 无法返回到默认配置。如何解决此问题?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haifeng、

    我们不知道会发生什么情况、您可以尝试采取以下一些措施来查看是否有帮助。
    卸载 TICS Pro 后、尝试查看 TICS Pro 文件夹后面是否有内容。 (通常位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro 中)。 删除文件夹(如果有)。
    您可能还需要一些磁盘管理软件来清理 PC 中的 TICS Pro 注册表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我已经解决了这个问题。