This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906BEVAL:入门故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906BEVAL, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789623/lmk04906beval-trouble-getting-started

器件型号:LMK04906BEVAL
主题中讨论的其他器件: USB2ANY-UWIREUSB2ANY

您好-

我在开始使用 LMK04906BEVAL 板时遇到问题。  手册第6页上的步骤非常好、可以让电路板启动并运行。 我使用 BK Precision 1760A 电源为 VCC SMA 提供5V 电压、使用 HP 4648C 信号发生器为 FBCLKIN*/CLKin1* SMA 提供125MHz 正弦波。  我已确认我在芯片上获得3.3V 电压、在 C16之后获得125MHz 电压。  我已使用最新固件将 USB2ANY-UWIRE (HPA665)器件直接连接到评估板上的 UWIRE 接头。  我已尝试使用默认设置(中的125MHz CLK1、25MHz VCXO)重复对器件进行编程、但未能使锁定状态 LED 亮起。 我尝试在两台不同的 PC 上使用 Codeloader4软件和 TCIS Pro 软件、一台运行 Win10、另一台运行 Win7)。

我已开始探测 CLKinX_IND 测试点以查看正在选择哪个时钟、并且 在配置 上述默认设置后、CLIKin0 - CLIKin2的读数分别为0V、1.3V 和2.2V。  我还探测了 CLKSel1和 CLKSel0的 UWIRE 接头的过孔、它们分别读取3V、0V。  根据电路板手册、这意味着它选择 CLKin2、这与测试点读数一致... 我已经尝试使用 TI 的 Pro 软件更改这些设置、但我始终会在 CLKSel1上获得一些值。

我还应该提到、手册中有一个附录 I、其中列出了连接到电路板的两个选项。  选项2用于 USB2ANY 器件、它显示了一个与连接一致的小型跳线板。    手册中没有提到此板、但它再次出现在 TCI Pro 软件的"USB 通信/接口"下。 我收到了电子邮件信函、表示不需要此板... 是否可以确认?

我看到它处于活动状态的唯一指示器是 Holdoff LED 已将一个灯旋转两次... 只有在硬复位之后... 因此、我真的可以使用一些帮助。  我确信我做了一些错误的事情、我希望这是显而易见的事情。

此致、

Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    您是否有(1) USB2ANY 盒(HPA665)(2) USB2ANY-uWIRE 接口板(SV600857)和(3)两根带状电缆?
    如果您具有以上所有内容、则应该能够使用选项2中所示的配置、使用具有 Win7或更高版本的 PC 对 EVM 进行编程。 请使用 TICS Pro 对 EVM 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有项目(2)、只有一根带状电缆。 如何获取 USB2ANY-uWIRE 接口板(SV600857)和附加的带状电缆?

    感谢您确认这是问题、因为这是我最初的想法。 TI 代表给我发送的一封电子邮件让我说、否则我将会被抛弃。 此外、如果需要此接口板、实际上应该更新手册以反映这一点。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    我们正在努力了解我们是否可以向您提供接口板和带状电缆。
    我将在收到确认后通知您。 敬请期待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能会在下周早些时候结束。
    请注意、这只是接口信号的重映射、此电路板上没有电子器件。

    感谢您的反馈、也许如果我们更新用户手册以记录连接、用户将更轻松地直接从 USB2ANY 通过几根跳线应用正确的连接、而无需使用带状电缆或接口板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢各位先生的帮助。