This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:我遇到了一些问题、希望与熟悉 lmk05318evm 的 enginner 联系

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789668/lmk05318evm-i-meeet-some-problems-and-want-to-connect-with-enginner-who-is-familiar-with-the-lmk05318evm

器件型号:LMK05318EVM

我是一名中国学生、现在感觉很无助。我的 EVM 的校准 apll1和 pll1锁有误、我认为这种虎钳可能有误。因此、与此 EVM 有家庭关系的任何潜在客户能否通过电子邮件地址向您咨询?谢谢 很多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请描述在遵循 EVM 用户指南中的快速入门信息时遇到的困难、以便我们更好地为您提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为 lmk05318的开始应该遵循 PLL 初始化序列、但我在第一步和第二步中遇到问题、VCO 校准和 aplls 被锁定(从 xo 自由运行)
    我使用板晶体校准作为主时钟、vco1的公式和中心频率都满足进入 freerun 模式的要求。 然而、当 LED 灯的状态被调整为 PLL1 VCO 校准激活时、它不会亮起。 即使通过 pll1powerdown 手动重新启动、表示 pll1 VCO 校准有效的 LED 指示灯也只闪烁一次。但是、当我级联 apll2 xo 时、来自 pll2 VCO 校准有效的指示灯将打开、 当我将 apll2级联到 apll1时、来自 pll2 VCO 校准有效的光也会关闭、因此我怀疑 EVM 的 apll1有问题。
    此外、在我连接基准并使用带有 DPLL 的 Apll1级联之后。 当 LED 指示灯为默认值时、可以满足 DPLL 锁定要求(DPLL 锁定丢失的指示灯不是高电平、DPLL 保持不是高电平)、但当 LED 指示灯返回指示 PLL1 VCO 校准激活且检测到 PLL1锁定(LOL*)时、 而输出波形与参考波形不是同相的、所以现在我确实怀疑开发板的硬件出了问题。 可以帮帮我吗?非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/789620
    重复的问题。