This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:LMK05318 EVM VCO 校准和 apll 锁定问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790432/lmk05318evm-lmk05318-evm-problem-of-vco-calibration-and-apll-lock

器件型号:LMK05318EVM


我认为 lmk05318的开始 应该遵循 PLL 初始化序列、但我在第一步和第二步中遇到问题、VCO 校准和 aplls 被锁定(从 xo 自由运行)



我使用板晶体校准作为主时钟、vco1的公式和中心频率都满足进入 freerun 模式的要求。 但是,当 LED 指示灯的状态调整为 PLL1 VCO 校准激活且检测到 PLL 锁定(LOL*)时,它们不会亮起。 即使通过 pll1powerdown 手动重新启动、表示 pll1 VCO 校准有效的 LED 指示灯也只闪烁一次。但是、当我级联 apll2 xo 时、来自 pll2 VCO 校准有效的指示灯将打开、 当我将 apll2级联到 apll1时、来自 pll2 VCO 校准有效的光也会关闭、因此我怀疑 EVM 的 apll1有问题。
此外、在我连接基准并使用带有 DPLL 的 Apll1级联之后。 当 LED 指示灯为默认值时、可以满足 DPLL 锁定要求(DPLL 锁定丢失的指示灯不是高电平、DPLL 保持不是高电平)、但当 LED 指示灯被回转以指示 PLL1 VCO 校准激活且检测到 PLL1锁定(LOL*)时、 而输出波形与参考波形不是同相的、所以现在我确实怀疑开发板的硬件出了问题。 可以帮帮我吗?非常感谢