This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:LMK00304/08偏置电压

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789767/lmk00308-lmk00304-08-bias-voltage

器件型号:LMK00308
主题中讨论的其他器件:LMK00304

大家好、

我发送此电子邮件是为了询问有关 LMK00304/08的输入偏置电压和终端电阻器的一些问题。

我的客户已将 LMK00304和 LMK00308应用于新系统、它们用于 LVDS 接口。

客户表示数据表建议在交流耦合电容之前放置端接电阻器。

然而、当他们测量 LMK00308输入的波形时、他们发现两个输入上的输入偏置电压是不同的。 在将端接电阻器的位置更改为交流耦合电容器后面后、两个输入上的偏置电压变得相同。 请找到所附内容以查看示波器捕获。

 关于端接电阻器的放置、他们有一些问题。

请参阅以下评论、您会回答这些问题吗?

  •  当在交流耦合之前放置端接电阻器时、为什么两个输入具有不同的偏置电压? 即使偏置电压存在差异、输出引脚能否提供正常波形?
  • 查看随附的文件、更改端接电阻器在交流耦合电容器后面的位置后、两个输入可能具有相同的偏置电压。 客户修改后、是否可以在交流耦合之后放置端接电阻器? 如果您对此位置有任何疑问、请告诉我。
  • 数据表中指出、CLKIN 输入的内部偏置电压约为1.4V、但当将端接电阻器放置在交流耦合电容器后、您可以从示波器捕获中看到偏置电压为1.2V。 您能否告诉我为什么输入偏置固定为1.2V 而非1.4V?

 e2e.ti.com/.../LMK00304-terminated-resistor_5F00_040319.pptx

提前感谢。

此致、

萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saemyi、

    正确的连接方式是在交流耦合电容器之前连接端接电阻器。
    特意添加了不平衡的输入偏置电压、以便在没有输入时钟时、时钟缓冲器的输出安静地保持在高电平或低电平(通常为低电平)。 这称为失效防护。 如果没有失效防护、输出可能在高电平和低电平之间切换。
    P 和 N 引脚的绝对偏置电压不是很重要、通常它们相差200mV、这是大多数差分缓冲器可以区分1和0的一个神奇数字。

    由于 LMK00304的输出是 LVDS、因此建议使用直流耦合。 因此、端接电阻器应放置在交流电容器之前。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速响应。

    我的客户在您的回答中有更多问题。 请参阅以下问题、您是否会提供您的答案?

    1) 1)客户使用交流耦合的原因、数据表显示输入和输出上存在不同的偏置电压。

    查看 LMK00304第10页的数据表、输出失调电压为1.25V、而 LMK00308的输入偏置电压约为1.4V。

    由于 LMK00304输出和 LMK00308输入之间的偏置电压不同、因此它们在两个器件之间施加了交流耦合。

    尽管 输出 LMK00304和 LMK00308的输入之间存在偏置电压差异、但它们是否可以在 LMK00308和 LMK00304之间使用直流耦合、而不是交流耦合、而不会出现任何问题?

    建议使用直流耦合、但也建议在交流电容器之前放置端接电阻器。 您会解释一下它的含义吗?

    2) 2)当 Samsung 将端接电阻器放置在交流耦合电容器后面时、偏置电压变为1.2V 而非1.4V。 您是否会解释为什么 LMK00308的输入电压在这种情况下具有1.2V 偏置电压?  

    3) 3)客户担心内部失效防护、输入 P 和输入 N 具有不同的偏置电压。 他们认为这可能会导致时钟的占空比发生变化。 您是否会确认内部失效防护功能不会影响输出时钟性能?

    谢谢。

    此致、
    萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy、

    我再次检查了该规格、因为 LMK00308的输入共模电压介于0.25V 至 Vcc-1.1V 之间、如果输入信号是 LVDS、您可以自由选择直流耦合或交流耦合。 即:

    LVDS 是一种标准化接口(TIA-EIA-644)、输出失调电压 Vos 标准化为约1.25V。

    LVDS 是电流源。 因此、最简单且最佳的互连方式是直流耦合到100 Ω 终端。  

    如果我们在 P 和 N 之间放置一个小电阻器、则这些引脚之间会有一些电流流动、因此它们的偏置电压会交替变化。

    在上图中、如果我们保留电容器、则左侧与 LVDS 驱动器完美匹配。 右侧也是与 LMK00308输入的完美匹配、因为内部偏置电压可以保持不变-故障保护特性得以保持。  

    请记住、如果 V+大于 V-、差分驱动器的输出将等于1。 如果 V-大于 V+、则输出将等于0。 因此、失效防护不会改变占空比、实际上、失效防护与占空比无关。