This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595锁定故障排除

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789654/lmx2595-lmx2595-lock-troubleshooting

器件型号:LMX2595

大家好、

我使用的是 LMX2595芯片。

在这些芯片中、很少有芯片(在接近25的位置使用) 出现锁定问题。

它不会锁定或锁定到不同的频率。

输入、代码、PCB、所有内容对于所有芯片都是通用的。

如何解决此问题。

我已经探测了阻抗、电压和 SPI 命令、一切似乎都正常。

请指导我如何进行调试

提前感谢

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、

    您是否使用 Ticspro GUI 评估了 TI EVM 板? 如果是、请发送.TCS 文件。 (转到"Ticspro -> File -> Save (Ticspro ->文件->保存)")

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我已经制作了我的定制板。

    寄存器值从 TICS Pro GUI 中提取。

    我的电路板中只有20%存在此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、

    您能否恢复您在 Ticspro 中的设置并通过前一答复中提到的.TCS 文件发送? 在提出任何建议之前、我需要查看您的设置。

    此致、
    Hao