This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:无脉冲启动

Guru**** 2594580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789137/tpl5010-start-up-without-pulse

器件型号:TPL5010
主题中讨论的其他器件: TPL5000

您好、E2E、

我希望在电源复位应用中使用 TPL5010 (或其姐妹器件之一)。  概括而言、当电源禁用功能被置为有效时、我需要将其置为有效5秒。  然后、在~30秒后、我需要发出另一个信号以重新打开我的器件。  我计划为此使用2个 tplxxxx 器件。  但是、在启动时、似乎总是有一个脉冲。  这些微型计时器有没有这样做的味道吗?  是否有针对这种情况的权变措施?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我的同事稍后会回来。
    与此同时,我有一个问题。 您是说您在唤醒引脚上电后从其获得周期性脉冲吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我知道的初始 RSTN 脉冲不能被禁用。 实际上、我认为此主题与您的问题非常相似:
    e2e.ti.com/.../556224

    还有 TPL5000器件在启动期间没有将 RSTN 置为有效。 也许您可以将 TPL5000和 TPL5010进行某种组合、以实现您所需的一切。

    此致、