This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:PDN 引脚可耐受3.3V 电压吗?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789146/lmk03328-is-the-pdn-pin-3-3v-tolerant

器件型号:LMK03328

您好!

我在下面的线程中看到" PDN 引脚上到3.3V 的外部弱上拉正常。" 是否可以将引脚驱动至3.3V? 比如逻辑输出?

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/620277

我猜 PDN 引脚被视为控制引脚、因此位于绝对最大额定值表中的此行项下。 '输入、合成器、控制和输出块的电源电压、VDD_IN、 VDD_PLL1、VDD_PLL2、VDD_DIG、VDDO_x"。 如果为真、该引脚可以处理3.6V 的电压。  

请确认、谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、ABS。 最大 3.6V 的额定值适用于该引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Noel 的快速帮助!