This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328环路滤波器(外部电容器)

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789295/lmk03328-lmk03328-loop-filter-external-capacitor

器件型号:LMK03328

大家好、

下面使用了 LMK03328评估板。

(《LMK03328EVM 用户指南》(SNAU184)表5。 PLL 环路滤波器 C2选择)

 整数 N:3300pF

 分数 N:0.033uF

 抖动消除器:22uF

检查 WEBENCH 时钟架构的仿真结果也是一样的。

示例)

 对于 Fout = 148.5MHz、C2 = 2.7nF

 对于 Fout = 300MHz、C2 = 1.8nF

我认为容量会根据 Fout (输出频率)而变化。

如果可以改变 Fout、而不是固定频率。

如何确定 C2的容量?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohno-San、
    在这种情况下、C2会发生变化、因为当 Fout 为148.5MHz 和300MHz 时 VCO 频率不同。 在不同的 VCO 频率下、Kvco 是不同的。 因此、如果您固定了其他环路滤波器组件(例如 C1、R1、R3等)的值、则会获得具有不同 VCO 频率的不同 C2值。
    如果您的应用是整数模式、您可以发现 VCO 频率为 LCM (Vout1、Fout2、Fout3、...等)。 VCO 频率固定后、使用 Webench 确定 C2值。