This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 800MHz 时钟多路复用器建议

Guru**** 2594580 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/788916/800mhz-clock-multiplexer-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMK00304CDCLVD1204

大家好、

监管公司正在选择800MHz 时钟多路复用器。 我浏览我们的产品、找不到与此匹配的产品。 您能建议推荐的器件吗?

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    您需要哪种多路复用? 例如、3 in 1 out 或2 in 4 out 等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    客户选择的是2输入、1输出多路复用器。 是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    请尝试:
    LMK00304
    CDCLVD1204