This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM 无法正常工作、并且无法由 TICS Pro 软件正确控制。

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789075/lmx2595evm-the-lmx2595evm-does-not-function-normally-and-can-not-be-correctly-controlled-by-the-tics-pro-software

器件型号:LMX2595EVM

1) 1)软件写入输出频率、无法正确响应。 VCO 具有输出频率、但其频率是固定的且不受控制。 但是、输出幅值、频率除法和频率加倍的功能都是正常的。

2) 2)使用 TICS Pro 软件的原始寄存器函数读回寄存器值、但它不等于我们写入的值、并且始终为0x0000。

3) 3)为了验证 VCO 是否发生故障、我们断开 CPout 并尝试直接输入 Vtune 电压以控制 VCO 的输出频率、但 VCO 未正确响应。

4)我们无法通过数据表中的 VCO 找到 VTune 电压的控制范围。 如果我们想自行设计外部环路滤波器、则需要相关参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用的是 TI EVM、但尚未修改电路板、要进行快速完整性检查、请根据用户手册连接电路板、转至 Ticspro ->"Default configuration"(默认配置)(在工具栏中)并加载最新的默认设置。 然后切换"FCAL_EN"、您应该会看到电路板上的绿色 LED 亮起。 LED 连接到 MUXout 引脚并指示器件的锁定状态。 它在 PLL 锁定时打开。

    请先让电路板锁定、然后再深入了解更多详细信息。

    要回读寄存器、您需要将寄存器"MUXOUT_LD_SEL"更改为"readback (回读)"。 要查找此寄存器、请转至"用户控制"(左侧的窗格)、此寄存器位于"常规控制"下。

    此致、
    Hao