This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555 PinCMOS

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/788317/tlc555-tlc555-pincmos

器件型号:TLC555

您好!

 

我的客户希望了解更多有关 LinCMOS 工艺技术的信息。

LinCMOS 工艺技术与 CMOS 工艺技术之间有何区别?

对于 TLC555QDRQ1、与仅 CMOS 相比、LinCMOS 的优势是什么?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuhiko-San、

    有多个 CMOS 工艺、每个工艺都必须有自己的名称。 TLC555当时针对该器件采用了最佳的设计流程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    感谢您的回答、但我的客户仍然不明白 LinCOMS 是什么。
    虽然您提到 LinCMOS 当时是最好的、但 LinCMOS 当时是怎么做到最好的?
    LinCMOS 与其他器件有何不同?
    它是否包含 BiCMOS 等双极工艺?
    通过为 TLC555采用 LinCMOS、它有哪些优势?
    可以提供更具体的答案吗?

    此致、

    希拉诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuhiko-San、

    此过程的具体细节是专有的、因此我无法透露。 除此之外、我不知道这个过程的具体细节。
    如果我知道这一点很重要、那么我可能能够以不同的方式解决这一问题。