This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214配置过程

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821644/cdci6214-cdci6214-configuration-process

器件型号:CDCI6214

 你(们)好,先生

我们遇到了 CDCI6214配置过程问题、发现芯片中存在个别差异? 在这种情况下、请帮助贵公司提供技术支持。
        我们的配置过程如下:
            @μ A。 机器每次启动时、都会根据不同的需求配置 CDCI6214;
            @μ A。 6214 IO 端口逻辑电平、将在6214上电之前进行配置、配置过程根据 TICS 软件的"写入所有寄存器"提示列来配置6214寄存器;
       配置代码详见"Configuration Code.txt"

       这种现象如下:
          如果所有的输出时钟被整数除、CDCI6214没有发现异常。
          2.输出时钟、如果使用分数频率、则各个电路板的 IC 异常且抖动非常大。
          3. IC 与普通电路板互换,发现问题出在 IC 个人后面。
       有关详细信息、请参阅"CDCI6214分数输出波形抖动异常测试.docx "

        请帮助贵公司解决以下问题:
           1. CDCI6214没有在 Internet 上配置源代码。 我们的配置过程是参考规格和 TICS 软件编写的、因此请提供配置源供您参考。
           2.在交换测试之后、发现在 IC 之后、芯片中存在单独的差异。

e2e.ti.com/.../_C45B585B6856C2537065_.txte2e.ti.com/.../_4D916E7FE34E0178_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    CDCI6214中的小数噪声预计会更高。 对于您的应用、我建议使用

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdcel949.pdf

    此致、

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh

    不过、感谢  您的回复   、CDCI6214很快就会成为 MP,我们 的客户 反馈  他们测试  性能 良好、但在他们的电路板上进行测试将满足我们要求您解决的问题、此外还有什么问题、 我们的客户还发现 不同 电路板上的某些 IC 会出现 不同 的结果,一些是好的,另一个是坏的,客户也 会进行交叉认证发现 IC 的现象;如果您需要任何数据,请帮助检查并提出建议,请提醒我,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    请提供您的观察结果的一些详细信息吗? 我们会检查并返回给您。

    此致、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh

       附件中的数据,请 帮助 检查 数据,tks!

    e2e.ti.com/.../5076._C45B585B6856C2537065_.txt

    e2e.ti.com/.../2161._4D916E7FE34E0178_.txt

    e2e.ti.com/.../CDCI6214_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    很抱歉耽误你的时间。 您能否提供您提到的"CDCI6214分数输出波形抖动异常测试.docx "文档?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    有更新吗? 请发送该字的文档、以便我了解详细信息。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遇到了类似的问题。 小数分频器在某些芯片上工作、而在其他芯片上工作不正常。 芯片问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren 和 Justin、

    我在这里发布了我的答案: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/832181

    如果我们找到根本原因、我会告诉您。

    此致、

    Hao