你(们)好,先生
我们遇到了 CDCI6214配置过程问题、发现芯片中存在个别差异? 在这种情况下、请帮助贵公司提供技术支持。
我们的配置过程如下:
@μ A。 机器每次启动时、都会根据不同的需求配置 CDCI6214;
@μ A。 6214 IO 端口逻辑电平、将在6214上电之前进行配置、配置过程根据 TICS 软件的"写入所有寄存器"提示列来配置6214寄存器;
配置代码详见"Configuration Code.txt"
这种现象如下:
如果所有的输出时钟被整数除、CDCI6214没有发现异常。
2.输出时钟、如果使用分数频率、则各个电路板的 IC 异常且抖动非常大。
3. IC 与普通电路板互换,发现问题出在 IC 个人后面。
有关详细信息、请参阅"CDCI6214分数输出波形抖动异常测试.docx "
请帮助贵公司解决以下问题:
1. CDCI6214没有在 Internet 上配置源代码。 我们的配置过程是参考规格和 TICS 软件编写的、因此请提供配置源供您参考。
2.在交换测试之后、发现在 IC 之后、芯片中存在单独的差异。
e2e.ti.com/.../_C45B585B6856C2537065_.txte2e.ti.com/.../_4D916E7FE34E0178_.txt