This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04100:音频系统时钟 PLL

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04100, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824780/lmk04100-audio-system-clock-pll

器件型号:LMK04100
主题中讨论的其他器件: LMK04208

您好!

我们的客户寻找音频系统时钟 PLL。

输入是44.1kHz 的音频字时钟、输出为 x512=22.579MHz 和 x1024=45.158MHz。

LMK04100似乎可以接受0.001MHz 的输入时钟。 我们是否可以建议将此 PLL 用于音频时钟生成?

您是否有任何其他合适的 PLL 器件来实现更低的抖动和相位噪声性能?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki - San、

    LMK04208可能也是一个不错的选择、而且更现代。

    对于运行频率为22.5972MHz 或45.1584MHz 的 PLL1、我建议使用具有外部 VCXO 的级联 PLL 模式。 这将有助于提高倍频 PLL 的相位检测器频率、从而更大限度地降低相位噪声。 LMK04100和 LMK04208均支持级联 PLL 模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    非常感谢您的建议。

    我们 也向客户介绍了 LMK04208。

    我现在正在等待他们的反馈。

    此致、

    Mochizuki