This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:时钟或 oscin0与时钟输出

Guru**** 2914690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822432/lmk04803-clock-or-oscin0-vs-clock-out

器件型号:LMK04803

除0延迟模式外、CLKin0/1 (Fin)和 CLKout;OSCin0/1和 CLKout 之间的相位关系是什么

2.除0延迟模式外、每次 SYNC 取消置位后、CLKout 和 OSCin 是否具有固定的相位或延迟关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现正研究这项质询的详情,并会在未来数天内作出答覆。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day、

    1. 在0延迟模式之外、默认情况下、输入和输出之间没有固定或确定的相位关系。 输出分频器可单独配置、因此每个输出的标称传播延迟可能不同。 在电压和温度范围内、输出分压器传播延迟变化将不同于反馈分压器延迟变化。
    2. SYNC 变为无效后、将在每个同步输出与其他同步输出之间建立一些确定性相位关系。 在0延迟模式之外、输出分压器和反馈分压器之间的电压和温度范围内的传播延迟变化再次存在差异、因此 CLKout 和 OSCin 之间的相位将不会固定。

    此致、