This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:CDCE62005

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825010/cdce62005-cdce62005

器件型号:CDCE62005

您好!

    我正在尝试使用 TI CDCE62005从25MHz 晶体生成50m、100m 和150MHz。

    我将使用 GUI 来计算分频器。  器件不会锁定在 GUI (不确定小灯是否实际显示"锁定")和实际硬件中。

    在上一个线程中,有一个家伙有同样的问题,一个名叫 Lane Boyd 的风儿帮助了他。   Lane 表示他"校准"了芯片、 该选项始终为我灰显。

    启动后、我有一个 FPGA 通过 SPI 对 CDCE62005进行编程、  

    以下是迄今生成的值:

寄存器
0 EB800300
1 EB140301
2 EB0A0302
3 EB020303
4 EB840314
5 10000B25
6 340E02B6
7 950037F7
8 20009D98

端口
0 9D
1FF
2 DF
3 F9

输入
PRI 0
秒0
AUX 25

外部组件
C4 0f
R4 0f
C5 0f

理想情况下、我不想使用任何外部组件、但必要时我会使用。

Chris Foster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  我不使用您的评估板、 这是锁定指示灯不亮的原因。

    我已经监控了 SPI 总线、 似乎正在发送上面显示的值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    通过写入寄存器6的位22和27 (请参阅数据表8.3/8)手动触发校准、并且需要在更改环路滤波器设置后进行更新。 由于寄存器7包含环路滤波器设置、我猜在写入寄存器7后 VCO 校准会丢失。 您能否尝试根据数据表中的8.3.8重新启动 VCO 校准?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您是否能够解决您的问题?

    此致、