主题中讨论的其他器件: USB2ANY
尊敬的支持团队:
对于 CDCI6214 EVM、我发现即使 已烧录 EEPROM page0、它仍需要打开 GUI (TICS pro) 才能从 EEPROM 运行(我已将 REFSEL 和 EEPROMSEL 设置为低电平)、 在探头之后、我发现当 GUI 打开时、它将向 RESET 引脚发送低电平脉冲。
那么、是否仍然需要省略复位引脚中发送低电平的要求? 太多了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
对于 CDCI6214 EVM、我发现即使 已烧录 EEPROM page0、它仍需要打开 GUI (TICS pro) 才能从 EEPROM 运行(我已将 REFSEL 和 EEPROMSEL 设置为低电平)、 在探头之后、我发现当 GUI 打开时、它将向 RESET 引脚发送低电平脉冲。
那么、是否仍然需要省略复位引脚中发送低电平的要求? 太多了!
您好 Vera、
EVM 默认与 TICS Pro 配合使用。 因此、可通过 TICS Pro SW 控制控制线。
为了使电路板独立、
拆下 R157、R174和 R190。 这将从 TICS Pro Control 上断开 EEPROMSEL、REFSEL 和 RESETN (EVM 指南第23页)。
连接跳线 J16 (2-3)、J19 (1-2)和 J22 (1-2)- EEPROMSEL=L、REFSEL=L 和 RESETN=H
对电路板进行下电上电。
如果可以、我们需要验证更改。 请给我们一些时间进行验证。
此致、
Dinesh。
e2e.ti.com/.../OPTIMIZED-SETTING-of-6214-FOR-GOTA-LVPECL.7zHiDinesh、
感谢您的回复! 我在实验室中验证了该方法、但它不起作用。 我已经更改了电源、让 MCU 直接为 CDCI6214提供1.8V 电压。 但仍然没有输出。 (我已将已验证的寄存器烧写到芯片中)。 似乎仍然需要 RESET 引脚上的低电平脉冲来发出信号。 你有什么建议吗?
和 BTW、我有以下应用要求尽可能提供良好的相位噪声: 输入25M 基准、输出26M 和52M、我通过调整晶体的输入电容发现、这将有助于降低1kHz 偏移相位噪声、我得到的最佳设置是附加的、您可以帮助验证它是否可以改进吗? 太多了!
您好、Vera、
仍然需要 Ticspro 的原因是 GPIO 由微控制器控制。 要与微控制器分离、请移除电阻器 R174、R190和 R157 (分别为跳线"EEPROMSEL、REFSEL 和 RESETN)。
USB2ANY 还控制板载 LDO、要断开 LDO_EN 与微控制器的连接、请将跳线 J26 (启用1V8 LDO 的跳线)设置为1-2、左侧引脚为引脚1。 然后关闭 S2的所有四个引脚。 请参见下图:
要设计环路滤波器、请下载 PLLatinum sim、选择"定制"并使用"优化抖动"选项。 我们正在为 CDCI6214和其他时钟发生器创建 PLLatinum sim 数据库、以简化环路滤波器设计。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Hao
您好 Hao、
感谢您的支持、很抱歉您迟到了对 Al 的回复!
不、问题仍然存在。
我已按照您的方法操作:删除 R174、R190、R157、J26& S2设置、 但在不打开 GUI 的情况下、仍然没有输出、LED D3保持闪烁、仅当我打开 GUI 时、将使用所选的 EEPROM 页面设置进行输出。 您是否在实验室中尝试过该方法? 它是否与写入 EEPROM 的内容相关? 如果是、 您可以帮助我将您写入 EEPROM 的 TICS 专业版文件发送给我吗? 太棒了!