This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:不符合数据表的读回参数

Guru**** 2936570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823630/lmx2572evm-readback-parameters-not-according-to-datasheet

器件型号:LMX2572EVM

你好

1.我已使用 AUTOCAL (无辅助)锁定器件 LMX2572EVM、并回读了 VCO 内核、CAP 和 Daci 的值

所选电容器不符合数据表上的表136。  

例如、对于4830MHz 的输出频率、我希望使用 VCO 4、电容值在136至25之间、但从 EVB 回读时显示 VCO = 3 CAP=8、DACIset=67

所有参数均超出范围。 请提供建议。  

2. EVB 与寄存器 R20位14上的数据表不匹配:根据数据表、应为"0"。 但从 EVM 读取值会得到"1"

3、该器件的默认值是 DACIset = x"80。 为什么选择这样的值是非法的?  

Thankse2e.ti.com/.../lmx2572-readback-parameters.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    实际上、每个 VCO 内核与其相邻的 VCO 内核具有一些重叠区域。  

    例如、最大值 VCO3的输出频率不会在4650MHz 时硬停止。 与此类似、VCO4的最小输出频率可能小于4650MHz。 为了确保连续运行而不会出现"空穴"、需要频率重叠。

    在这种情况下、自动校准选择了 VCO3而不是 VCO4、这对我来说并不奇怪。 校准算法将从 VCO1开始搜索正确的 VCO。 如果发现 VCO3有用、它将在此处停止。 由于器件间的差异、某些器件可能会选择 VCO3而不是 VCO4。  

    供参考、Capcode 值越高、VCO 频率越低。 您的回读数据告诉我们选择了 VCO3、但需要一个非常小的 Capcode 才能将其调整为更高的频率。 范围。

    R20[14]的 POR 值为0、但我们建议使其等于1。 请再次查看最新的数据表。  TICS Pro 已将此位设为1、您的回读数据正确。  

    除非 VCO_DACISET_FORCE = 1、否则不使用 VCO_DACISET 中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel

    感谢您提供快速而详细的答案。  

    我认为表136规定了不能超过的固定值。 请提供建议。  

    2.您能不能告知每个 VCO 内核之间的重叠 VCO 频段是多少?

    我在 EVM 上测量了锁定 VTune、其值通常为1.3-1.4V。 但是、在我的设计中、当我锁定时、我得到2-2.2 Vtune。 您能解释一下原因吗? 我使用有源环路滤波器。  

    4、VTune 电压范围是多少? VTune 端口是否消耗电流?  

    再次感谢  

    伊兹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    每个 VCO 的边界将与其相邻的 VCO 重叠约100MHz。 该数字将随 PVT 而变化。 因此、无法指定绝对最大值 和最小值 VCO 频率。  

    如果您进行自动校准、则不必担心选择哪个 VCO。 只要配置设置正确、校准算法就会为您选择合适的 VCO。  

    在辅助模式下、您可以自由选择所需的 VCO。

    您的有源滤波器是否为反相放大器? 我们的 VCO 使用负极性 Vtune。 也就是说、Vtune 越高、频率越低。 在这种情况下、如果选择了 VCO3、则需要使用较小的 Vtune、以使 VCO 频率更高。 但是、如果使用反相放大器构建环路滤波器、则实际需要更高的 Vtune 才能使 VCO 频率更高。  

    使用无源环路滤波器、最大 VTune 小于2.5V。

    CPout 是电荷泵的输出、它将拉电流或灌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    您说过、使用无源环路时、VTune 最大值为2.5V

    在使用有源环路时应该有什么区别?  它是相同的 VCO。

    我们通常在2V 时锁定。 这是可以的、还是在 VCO 电容器 BW 的边缘?

    每个 VCO 被分成~190个电容器。  但 VCO 常数通常为60MHz/V 这是否意味着大约每个电容器具有150MHz 的带宽?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    最大 有源环路滤波器的 Vtune 也应为2.5V、因为同一个 VCO 被锁定。  

    放大器+Vin 引脚的偏置电压是多少?

    Kvco 不是常数。 假设每个 VCO 内核覆盖600MHz 范围、则每个 CAP 代码将改变大约3MHz。 再说一次、这不是常量数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    我们可以通过电子邮件继续此讨论吗?  

    请将您的邮件发送给我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    您知道 NIR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、单击"回复"按钮太快。

    如果你知道 NIR、你可以通过他与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件继续。

    立即关闭此帖子。