This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824427/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

尊敬的先生,

  根据 LMX2595评估板中的设计、您能说出您用于连接 LMX2595 IC 的确切控制器。 在 TICS Pro 软件中完成设计后、我们将获取寄存器值。 现在、为了强制这些寄存器值、我们如何对 微控制器进行编程。 即使我们拥有评估板后无需进行编程、但我想在不使用评估板的情况下进行开发。

要在 PCB 中开发整个设计(频率合成器),我可以使用 OR-CAD 软件。

如何在 IC 中集成所有组件时估算电荷泵电流。

我们如何更改输出功率、如规格中所示、它作为可编程输出功率提供。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    我们对用于原理图和 PCB 布局的 CAD 软件没有任何偏好、您可以选择想要使用的任何软件。

    我们在生产中测试电荷泵电流、您可以使用数据表中提供的数字开始您的设计。

    输出功率控制寄存器位于 R44和 R45中、有关详细信息、请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生 感谢您的回答。

    您能澄清一下我对编程提出的其他疑问吗? 根据德州仪器(TI)提供的评估板、您能否说出用于连接 LMX2595 IC 的确切控制器。

    您能否提供您在评估板中完成的一些示例程序以供参考。

    即使我们根据设计从 TICS Pro 软件中获取寄存器值后无需开发程序、但为了开发我自己的电路板、您可以澄清上述一些疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 是 MSP430。  

    我们不支持 MCU 和固件开发、有关详细信息、请参阅以下链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、您已经考虑过的 LMX2595 IC 的输入功率是从基准振荡器输出获取的。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您为新主题提交新问题、以便能够简洁地解决这些问题。