This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC421A100:时钟振荡器中的低抖动晶振

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822978/cdc421a100-low-jitter-crystal-in-clock-oscillator

器件型号:CDC421A100
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

是否有输入晶振频率为25MHz 并提供单个 LVCMOS 输出的类似器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiak、您好!

    我们有 LMK61E2、它不需要输入晶振并提供单路输出。 它具有非常低的抖动。 如果您不需要 I2C 编程、还可以查看 LMK62xx 系列、例如 LMK62A2。 它们具有更小的封装和类似的噪声性能。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiak、您好!

    这是否解决了您的问题?

    此致、

    Hao