This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP2102:CDCLVP2102:未使用的输出引脚? 旁路 THR#39;电容器接地? 或不是

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825033/cdclvp2102-cdclvp2102-unused-output-pins-bypass-thr-capacitor-to-gnd-or-not

器件型号:CDCLVP2102

CDCLVP2102:-未使用的输出引脚可以保持悬空 ? 或需要绕过 THR' 10pF 电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    未使用的输出引脚可保持悬空。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CDCLVP2102 缓冲器能否在带电背板上支持热插拔? 器件的输入时钟来自背板连接器,可以插入带电背板。如果不兼容热插拔,IN0+和 IN1+的输入时钟上的0.1uf 串联电容将是很好的选择。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    缓冲器打开的 PCB 设计是否允许在连接缓冲器的输入时钟之前将 VDD 施加到缓冲器?

    谢谢、