This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:CDCE925配置失败

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823924/cdce925-cdce925-configuration-failed

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件: PCA9306

你(们)好,先生

CDCE925的具体应用如下:时钟源为148.5M 有源晶体振荡器、但对于 FPGA、PLL 直接从148.5M 输出;PLL1输出24M、PLL2输出156.6M

2.我们检查电源 纹波噪声是否正常,但发现主板 CDCE925芯片配置失败

a. 当 I2C 操作925芯片时、读取芯片 ID 失败;

b. 当第一个读取芯片 ID 正确时、CDCE925在被写回寄存器后直接无响应。

那么、您能否帮助检查它并提供一些有关如何调试它的建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    任何 反馈?请帮您检查、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们需要确认 I2C 写入操作正常。 您是否正在写入正确的 I2C 地址? 您是否观察到 SDA 上的 ACK? I2C 地址是否有可能被覆盖?  

    表5中给出了 I2C 地址。 如表注1所示、地址位 A0和 A1可通过写入寄存器01位[1:0]进行编程。 这意味着、如果重新写入、则可能有四个 I2C 地址。 您可以确认设备没有响应这些地址中的任何一个。

    您是否正在使用 EVM 和 GUI?

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    这是批次板的问题、现在是10%的故障率。 更换925芯片后、初始 I2C 器件地址错误没有问题。

    2、I2C 器件地址被覆盖的情况不存在、因为当前有两个操作不会覆盖 I2C 器件地址:一个是直接写入、寄存器1的 A0和 A1始终为0;另一个是先读取。 寄存器值被修改然后写入、例如寄存器1、只有 INCLK 位被修改。

    当直接写入上述寄存器时、寄存器值来自生成的 GUI。

    4.关于 ACK 问题,可以正常读取 ACK,当读取不正常时,无法获取 ACK。

    5、      我们还需要您的帮助来检查上述疑问:如果寄存器1中的 EELOCK 位被写入1、那么寄存器是否不能被写入、而不仅仅是 EEPROM 被锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    我想知道是什么导致器件发生故障。 成功的 AB SWaP 表明某些器件可能会因某种原因而损坏。

    您正在使用 GUI 生成寄存器值、但您没有使用 GUI 对器件进行编程、对吧?

    设置 EELOCK 将永久锁定 EEPROM、但不会阻止寄存器被写入。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Lane

      寄存器值被收集、现在我们不知道导致器件发生故障的原因、因此我们需要您的帮助、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑故障器件已损坏。 您是否仍然观察到功能?

    您是否测量 VDD 和 GND 之间的导通性? 或者、工作电流异常"? CDCE925还有哪些其他故障症状?  

    所有器件都是同一批次的吗?

    我还可以支持原理图审阅。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Lane

    原理图如附件所示。 VDD 与 GND 波形指纹噪声是不是? 如果是3V3和1V8、则测得的纹波噪声不高于25mV (测试条件:1:1探针、100m 带宽示波器、弹簧最短接地测试)。 异常 IC 的明显特征是读取 ID 返回0xFF.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1---29-CLOCK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、回读0xFF 不能为我们提供有关故障潜在原因的大量信息。

    需要检查的一点是 I2C 连接。 CDCE925具有1.8V 内核。 原理图中没有显示外部 I2C 上拉电阻器、我假设总线上没有显示任何外部 I2C 上拉电阻器。 如果有外部 I2C 上拉电阻、请确保 I2C 线路被拉至1.8V。

    如果主机驱动3.3V 电平、则可能需要使用 I2C 电平转换器将3.3V 转换为1.8V。 例如、CDCE925EVM 使用 PCA9306。

    此致、
    通道