This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:SerDes 抖动清除器:工作原理

Guru**** 2748025 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, LMK04828, LMK05318, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822775/cdce62002-serdes-jitter-clearner-how-it-works

器件型号:CDCE62002
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK05318LMK04832

您好!

我的客户询问有关 SERDES 的 CDCE62002抖动清除的工作原理。 refence 驱动程序之后的 MUX 是普通 MUX 还是特殊的东西? 如何在数据表方框图中抑制抖动分量?

最棒的

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    用于输入选择的多路复用器只是一种可自动选择输入的常规智能多路复用器。 "串行器/解串器启动和时钟清除 器"的想法是、可以同时连接"REF_IN"引脚和"AUX_IN"引脚、并且可以使用 SPI 在两者之间来回切换输入源。 因此、当需要时钟时、切换到 XTAL 输入;当需要抖动消除时、切换到 REF_IN 作为输入源。

    虽然该器件不是 TI 能提供的最佳抖动消除器、但 PLL 本身可为恢复时钟提供抖动消除功能、因为恢复时钟具有很高的噪声。 通过使用窄环路带宽将恢复的时钟相位噪声曲线替换为内部 VCO 相位噪声、可以实现抖动消除。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。 您是否意味着用 VCO 相位噪声替代恢复的相位时钟相位噪声对于大多数应用而言足够了? 否则、您能建议 TI 提供更好的抖动清除器器件吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    这取决于客户对抖动性能的要求。 如果需要更好地消除抖动、请参阅 TI 抖动清除器选择指南: http://www.ti.com/clock-and-timing/jitter-cleaners/products.html

    常见器件包括 LMK04828、LMK04832、LMK05318

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '因此、当需要时钟时、切换到 XTAL 输入;当需要抖动消除时、切换到 REF_IN 作为输入源。'

    如果 CDCE62002仅用于抖动清除器、您是否意味着不需要 XTAL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    正确、如果 CDCE62002仅用于抖动清除器、则不需要 XTAL (可选)。

    此致、