This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:通过电阻分压器提供 VCC 电源

Guru**** 2856530 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TPS54061, TL783, TPS7A4001, LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825367/ne555-vcc-supply-by-resistor-divider

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: TL783TPS7A4001LMC555TLC555

大家好、

我的客户希望使用 NE555、但他们的电路板电压只有48V。

您认为使用电阻分压器从48V 降至12V 是否是 NE555 VCC 引脚的好方法?

我查看了 NE555 VCC 的数据表、VCC 的最大电源电流为15mA、如果要使用电阻分压器、该值较高。

或者、您会建议我们再使用一个降压 IC 来转换电源吗?

谢谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

     TPS54061是一款高效的选择。 NE555是否是12V 电源总线上的唯一器件? 预计12V 电流是多少?

    如果效率无关紧要、也可以使用 TL783或 NPN/NMOS 晶体管以及齐纳二极管和偏置电阻器。 另一种选择是串联齐纳二极管、以降低输入电压、然后使用 uA78L12。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的建议。

    您是否认为 TPS7A4001也是合适的解决方案? (100V/50mA LDO)

    最大 VCC 电源电流应高达15mA、对吧? 如果不是、最大 VCC 电源电流是多少?

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    NE555电流将小于15mA。 NE555输出上负载的电流和计时电容器充电电流将是额外的电流。  

    TPS7A4001看起来不错。 如果总电流为16mA、 TPS7A4001中的功率损耗将为16mA *(48V-12V)= 0.576瓦。 根据数据表、TJA 为66.7C/W、因此预计温升为38.4C、这是合理的。

    NE555可替换为 TLC555或 LMC555、以降低所需的电源电流。