This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMK04832和 LMX2615、3V3和1V8逻辑

Guru**** 2579665 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMK04832-SP, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822969/lmx2615-sp-lmk04832-and-lmx2615-3v3-and-1v8-logic

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: LMK04832-SPLMK04832

目前、FPGA 上有五个备用3V3和大约十二个1V8逻辑引脚:对于 LMK04832-SP 和 LMX2615-SP、 两个 CSB 输入是否都可以永久连接低电平?

LMK04832的数据表中省略了一个关键信息:您能否确认任何带有*的单端信号为低电平有效、以及带有*的任何差分引脚

对的负信号吗?

谢谢、

Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    CAN CSB 输入端永久连接低电平:不是永久连接。

    当 CSB 输入保持低电平时、LMX2615将在为16个数据位计时后自动递减地址、以便在对序列中的所有寄存器进行编程之前持续为数据计时。 CSB 输入用于复位起始地址、以便对各个寄存器进行编程。 如果编程序列中的最后一个寄存器(R0)被编程、并且 CSB 在编程后未被置为有效、则这是未定义的行为。

    同时、当 CSB 输入保持低电平时、LMK04832将在写入时继续通过移位缓冲器循环输入、并且可能会在有效数据移出后停止或在读取时产生任意输出(我尚未检查此行为)。 需要 CSB 切换才能将新数据锁存到正确的地址。

    请注意、LMK04832与1.8V、2.5V 或3.3V 信令兼容。 LMX2615仅与2.5V 或3.3V 信令兼容。

    LMK04832 *信号极性:我可以确认任何具有*的单端信号为低电平有效。 唯一的此类信号是 CS*。

    对于带有*的差分引脚、在几乎所有情况下*都是对的负信号。 但是、有一个例外:OSCout 缓冲区可以编程为几种不同的 CMOS 模式、如数据表中 OSCout_FMT 设置下的表27所述。 例如,“LVCMOS (NORM/Inv)”表示 OSCout 极性为正,而 OSCout*极性为负。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    对于 LMK04832、VIH (最小值)= 1.2V、这意味着我可以使用1V8逻辑驱动其 CSB 输入。

     对于 LMX2615、数据表第5页建议其 CSB 输入 也可以从1V8逻辑驱动、但是 VIH (最大值)被指定为1.6V、即

    对于3V3器件、声音不正确。

    请提供建议。

    谢谢、此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    不用担心、这是一个错误。 真值为 VIH (min)=1.6V、而 VIL (max)=0.4V。 我们将很快修复数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您是否同意我可以将两个 CSB 输入连接到1V8逻辑、将其余 SPI 信号连接到3V3逻辑。

    我的叔叔过去在诺埃尔街有一家商店

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    可以了。  

    我不记得14年前在诺埃尔街的情况。