This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:9.75GHz 至11GHz 时的平衡-非平衡变压器输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825289/lmx2594-balun-output-at-9-75ghz-11ghz

器件型号:LMX2594

您好!

我在设计中包含了 LMX2594 Synt 两倍第二个解决方案、用于另一个频带9.5-11GHz

我知道我在上面询问的是13GHz、但现在对于低频带也是同样的问题、但我认为平衡-非平衡变压器可以提供更大的~5dB、而不是3dB

下面是我决定最终配置的关键问题。

抱歉、如果它看起来有点重复、但它不会因为我的平衡-非平衡变压器高于3dB

我想通过获取 RFoutAP 和 RFoutAM 输出来实现平衡-非平衡变压器、并创建单端输出、从而提供~7dBm 而非~2dBm 的输出功率

我考虑使用平衡-非平衡变压器、因为我害怕使用电感器解决方案的上拉电阻、因为可能会降低50欧姆阻抗(根据 LMX2594数据表)

问题是数据表中没有提到这种解决方案,因此我想知道它是否可行/推荐吗?

如果是、您能否为此类解决方案提供一些典型的建议? NRC 183+平衡-非平衡变压器能否正常工作?

也许有更好的建议符合9.5-11GHz 频率范围?

e2e.ti.com/.../NCR2_2D00_183_2B00_.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arye、

    我认为 NCR2-123+更适合9.5-11GHz。

    我们尚未尝试使用平衡-非平衡变压器提高输出功率、但我认为它可以工作、因为 RFout 是通过50Ω Ω 电阻器上拉的。