请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
我在设计中包含了 LMX2594 Synt 两倍第二个解决方案、用于另一个频带9.5-11GHz
我知道我在上面询问的是13GHz、但现在对于低频带也是同样的问题、但我认为平衡-非平衡变压器可以提供更大的~5dB、而不是3dB
下面是我决定最终配置的关键问题。
抱歉、如果它看起来有点重复、但它不会因为我的平衡-非平衡变压器高于3dB
我想通过获取 RFoutAP 和 RFoutAM 输出来实现平衡-非平衡变压器、并创建单端输出、从而提供~7dBm 而非~2dBm 的输出功率
我考虑使用平衡-非平衡变压器、因为我害怕使用电感器解决方案的上拉电阻、因为可能会降低50欧姆阻抗(根据 LMX2594数据表)
问题是数据表中没有提到这种解决方案,因此我想知道它是否可行/推荐吗?
如果是、您能否为此类解决方案提供一些典型的建议? NRC 183+平衡-非平衡变压器能否正常工作?
也许有更好的建议符合9.5-11GHz 频率范围?