This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:Synt 未锁定@ 9.75GHz,85度(烤箱测试)

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823225/lmx2594evm-synt-is-not-locked-9-75ghz-85-deg-oven-test

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我目前正在使用评估板测试 LMX2594、我在不同温度下测试了几个频率。

我发现、特定频率9.75GHz 未在烤箱内的85度锁定、而其他更高频率在该温度下(例如11GHz 或13GHz)是可以的  

当我将温度降低到80度时、同步会再次锁定在所需的9.75 GHz 频率上。 但当将烤箱温度提高到85度时、再次解锁  

我在同步输入、0.1uF 直流块和50欧姆匹配条件下使用100MHz OCXO,用于9dBm 的单端输入,低于2Vpp,符合同步规范。  

在特定频率下、它在85度停止运行的原因可能是什么、请参阅随附的同步配置图片和频谱上的信号

在85摄氏度的温度下不能工作吗? 它是否如此接近其极限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显示的设置没有明显的配置错误。

    我怀疑外部环路滤波器组件存在问题、可能是漏电路径或部分短路组件。  由于执行 VCO 校准时环路滤波器断开、因此在 VCO 校准期间不会看到这种情况。  

    请验证此节点处的电压以及外部 电容器的连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将检查焊接质量。

    环路滤波器值是

    电阻33、47 Ω

    电容2.2、330、1.5nF

    您的假设还能解释为什么是10.6GHz

    12.8GHz 在相同条件下正常、只有9.75GHz 无法锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到、低于9.7GHz 和高于10.2GHz 的频率在90度时正常、但9.7-10.2无法锁定、PFD 延迟 SEL 为3、VCO3为304起始振幅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arye、

    我不知道出现了什么问题、您可以尝试:

    1.整数通道是否也有问题? 例如、9700MHz、9800MHz 等

    2.将 CAL_CLK_DIV 更改为"Div2、Fosc<=400MHz "

    3.您是否开始将器件锁定在25°C、然后循环温度? 您可以尝试在85°C 时将其锁定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在85°C 时开始锁定

    8000、8100、... 9500、9600 MHz OK、  

    10200,10300……还可以

    9700、9800、9900、10000、10100不正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、还没有解决、您认为我需要更换 EVB 上的 Synt 吗? 有什么帮助吗?

    您认为我需要购买新的 EVB 吗?  

    你有代表了不是。 这可以在电话上解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arye、

    更换芯片是个好主意。 您可以从 TI.com 订购免费样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、它解决了  

    更换部件