This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:适用于5G 应用的 LMK05028

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825160/lmk05028-lmk05028-for-5g-applicaiton

器件型号:LMK05028

您好!

客户 对5G 应用中的 LMK05028有疑问、您能发表评论吗?

1.对细分市场的意义是什么? 我们应该为5G 应用选择什么?

2.对于本地时钟 TCXO_IN、我们可以使用 OCXO 吗?

PCB 布线长度是否有任何加速要求?   20000mil 长度是否正常?

谢谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    [引用 user="Oliver OU]1. 细分市场的意义是什么? 我们应该为5G 应用选择什么?[/quot]

    以下是一些通用指南:

    • SyncE/SONET: 启用了循环滑动避免、并启用了相位消除。
    • 无线/BTS、可实现更高的 TDC 速率、从而改善近相噪声。
    • OTN/抖动 注意:无相位消除。

    您能告诉我有关5G 应用的更多信息吗?

    [引用 user="Oliver OU]2. 对于本地时钟 TCXO_IN、我们是否可以使用 OCXO?[/QUERP]

    是的

    [引用 USER="Oliver OU]PCB 布线长度是否有任何快速要求?   20000mil 长度是否正常?[/quot]

    是的、请确保具有良好的信号完整性。  例如、如果您使用的是 CMOS 输出、但确保输出具有正确的源端接、则启用集成的50 Ω 端接以提供负载端接。

    73、
    Timothy