This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:无法更改频率、芯片始终输出相同的频率

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825177/lmx2592-cannot-change-frequency-chip-always-outputs-the-same-frequency

器件型号:LMX2592

我正在尝试对芯片进行编程、以便其输出频率为1.8GHz、这是我用于对其进行编程的代码。 对寄存器进行编程后、将始终有一个频率为2.8GHz 的信号、无论我打算设置何种频率、该信号都不会改变。

从 gpiozero 导入 LED、按钮
从时间导入休眠模式开始
导入 spidev
导入系统

断言 sys.version_info >=(3、0)

#常量
XTAL_EN_PIN = 27
VCO_EN_PIN = 22
VCO_SYNC_OUT_PIN = 17
VCO_SPI_BUS = 0
VCO_SPI_DEVICE = 0
延迟= 0.1 # orig val 为0.1

XTAL_EN = LED (XTAL_EN_PIN)

VCO_EN = LED (VCO_EN_PIN)
VCO = spidev.SpiDev()
VCO.open (VCO_SPI_bus、VCO_SPI_device)
VCO.max_speed_Hz = 1953000

运行= True

打印("启动")
XTAL_en.on ()
睡眠(延迟)
VCO_en.on ()
睡眠(延迟)

INIT_SEQUENCE =[0x002216、0x00221c、0x010808、0x020500、0x041943、0x0728b2、0x081084、0x0302、0x0a10d8、0x0b0018、0x0c7001、0x0d40、0x0e18c、0x130965、0x14012c、0x162320、0x00002A、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00002、0x00002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00002、0x00002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00000002、0x00002、0x00002、0x00002、0x0000000

init_sequence = init_sequence  

对于 init_sequence 中的 cmd:
  VCO.xfer2 ([(cmd>>>16&0xff、(cmd>>>8)&0xff、(cmd&0xff)]);
  睡眠(延迟)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、txxxxx、

    您能否通过写入一个序列、然后读回该序列来确认是否能够首先对寄存器进行编程?

    我注意到您写入的是0x3e00000、其中包含一个额外的零? 我认为这不会导致发现的问题、但这并不重要。

    您能否以更易读的格式共享预期的配置、例如 OSCin 频率、R 分频器/乘法器设置、N 分频器设置等? 这将有助于进行调试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果我正确读取了代码、您将按升序对寄存器进行编程、而数据表要求按降序对寄存器进行编程。 请检查此项。