This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:CDCLVC1310的 ESD 额定值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825211/cdclvc1310-esd-rating-for-cdclvc1310

器件型号:CDCLVC1310

你好  

CDCLVC1310的 ESD 额定值是多少?  谢谢你。

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    对于 CDCLVC1310、ESD 额定值为2kV HVM 和500V CDM。

    此致、