This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906:四路输出3.3V 可编程振荡器的最佳器件?

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE906, CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823818/cdce906-best-part-for-four-output-3-3v-programmable-oscillator

器件型号:CDCE906
主题中讨论的其它部件:CDCI6214CDCE925

我需要生成四个可由微控制器在500kHz 至1MHz 范围内编程的独立时钟频率。 这适用于锁入式设计、 因此、输出是驱动和基准、只要单个通道在短时间(毫秒)内不会发生太大的漂移、如果它随时间漂移一点点或精度低、就不应显著影响应用的性能。

我的计划是将芯片的输出放入计数器、以便在需要时降低输出频率、并且使时钟尽可能接近50%对称占空比、 因此、唯一的负载是我的计数器芯片的输入、它生成真实的缓冲输出时钟信号。 这些信号都将位于3.3V 电源域中。

我查看了一些其他芯片、例如 CDCI6214、但它们的数据表非常复杂、我没有清楚地了解芯片的最佳选择是什么、或者如果另一种时钟合成方法更有意义的话。

此 CDCE906芯片是否推荐用于此类应用? 我的读数是、我需要提供一个27MHz 晶体、并确保 PLL 为 VCO 产生至少80MHz 的频率、然后我可以将其除以输出端1-127之间的任何整数、然后将其馈送到我的计数器、使其降至500kHz-1MHz 范围、 如果需要更高的精度、我可能会使用 PLL 分频比来改变 VCO 基频。

这是否意味着、如果我配置 N/M 分频器以便 PLL 以80MHz 运行、我可以通过2分频计数器生成2MHz、1.860MHz、1.739MHz 和1.600MHz、从而获得1MHz、930kHz、870kHz 和800kHz 的参考时钟? 然后、我可以将其保存到 EEPROM 中、并将其保留在存储器中以生成这些频率、直到通过 I2C 进行更新?

感谢您的帮助、请告诉我您是否会推荐其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以从 CDCI6214获得2个 LVCMOS 输出+ 2个差动输出。  

    但是、如果您需要所有输出为 LVCMOS、请查看 CDCE925。

    这两款器件均支持 EEPROM、

    此致、

    Dinesh。