This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1106:CLKIN 的输入电容

Guru**** 2957040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824059/cdclvc1106-input-capacitance-of-clkin

器件型号:CDCLVC1106

尊敬的技术支持团队:

您能否共享 CLKIN 的输入电容?

我想检查振荡器的负载电容是否能够承受 CLKIN 的输入电容。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术支持团队:

    您目前是否有任何更新?

    谢谢、

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我没有即时掌握这些数据。  请给我24小时的时间为您找到这个信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    最大 Cin 为5pF。

    此致、