This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:CAn`t 锁定输入时钟和输出的直流偏移不正确。

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824404/cdce62002-can-t-lock-input-clock-and-dc-offset-of-output-is-incorrect

器件型号:CDCE62002

大家好、 我正在使用 CDCE6002芯片、但 VCO 未锁定、此外、我的设计配置文件如下:

输入 为 LVDS 、频率为125MHz。

2.输出 也是 LVDS,此外,频率是25 MHz。

这种现象如下:

1、解锁的发生、此外、寄存器的读写基本上可以确定为正常。

输出端口的直流偏置电压始终约为0.4V。

必要支持如下:

1、芯片未锁定时是否会有输出时钟信号? 即使是错误的。

2.输出设置为 LVDS,但 直流偏置 仅为0.4V 是正常还是不正常?