This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806 -OSCin

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823887/lmk03806-lmk03806--oscin

器件型号:LMK03806

您好:

  TI!

  我的 lmk03806输入参考时钟有问题。

1.in LMK03806数据表,外部 LVDS 参考时钟的连接方式如下:

100R 端子电阻位于交流耦合电容前面。

  :参考时钟源我选择 LMK61A2-100M00、(100MHz、LVDS 输出)输出接口、如下所示:μ s

交流耦合电容器后面的100R 端子电阻  

3.我的问题

我想使用 lmk61a2-100m00作为 lmk03806的输入参考时钟,如何连接端子电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMK03806的交流耦合电容器之前放置100 Ω 差分端接。  

    从数据表的第9.1.3节中:"LMK03806对输入引脚进行内部偏置、因此差分接口应采用交流耦合方式。"

    此致、
    通道