This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:GPIO0作为使能

Guru**** 2948980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/825018/lmk05318-gpio0-as-enable

器件型号:LMK05318

尊敬的团队:

我是否可以知道如何将 GPIO0配置为启用?

我在 TCIS Pro GUI 上看不到它。

“用于 PU 的引脚12 GPIO0,用于启用时钟生成”

未设置当前代码。

请帮助确认

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    GPIO0的功能在启动时配置。 如果 HW_SW_CTRL 输入电平为低电平或悬空、则 GPIO0配置为 SYNCN。 如果 HW_SW_CTRL 为高电平、则通过 ROM 页面编程来配置 GPIO0。 请参阅 LMK05318寄存器、特别是 GPIO_OUT (0x24、R36)和 STAT0_SEL/STAT1_SEL (0x30、R48 / 0x31、R49)的寄存器。

    我看不到任何可以将 GPIO0配置为使能的地方。 引述的句子出现在哪里?

    此致、