This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:STATUS0引脚驱动器

Guru**** 2940710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824990/cdcm6208-status0-pin-drive

器件型号:CDCM6208

您好!

请指定 STATUS0引脚(46) IOH\IOL 值。

谢谢、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    IOH/IOL 值未被表征。 根据0.5V/ns 的数据表压摆率和10pF 的规定电容、我计算出 I = C * dV/dt = 10pF *(0.5V/ns)= 5mA。 还有 VOH/VOL 定义、测试电流为1mA。 因此、在 VOH/VOL 超出80%/20% VDD 范围之前、可以合理地假设 IOH/IOL 不能超过几 mA。

    此致、