This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:VCC 输出电压

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824602/lmk04832-vcc-out-voltages

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04610、

我需要以1.8V 的输出电压驱动 HSDS 6mA。  我在 LMK04610上执行了该操作、它工作正常。

我能否  像4610那样使用1.8V 电压为输出驱动器的 LMK04832 VCCn 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    LMK04832在所有电源上都需要3.3V 电压。 您无法使用1.8V 为输出驱动器供电。

    此致、