This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:LMX2572全辅助校准锁定时间远长于数据表中的声明-有时为>1ms

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824141/lmx2572evm-lmx2572-full-assisted-calibration-lock-time-is-much-longer-than-the-datasheet-claims---sometimes-1ms

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

测试设置使用 TICS PRO 1.6.10.0、带 LMK61E2 MSP430板的 LMX2572EVM

加载 EVM 的默认配置并尝试使用完全辅助的 VCO 校准、锁定时间不明显更短、有时比让器件正常进行校准要长得多

我将 CSB 和 MUXOUT 连接到示波器-我测量从 CSB 的最后一个上升沿到 MUXOUT (LD)的上升沿、这是锁定时间

我是否错过了某个步骤、或者这是一个错误?

分步过程:

关闭自动更新

加载默认配置2018-4-27

设置 RESET = 1

写入 R0

设置 RESET = 0

写入 R0

写入所有寄存器

将 MUXOUT 设置为回读

写入 R0

读取所有寄存器

Rb_VCO_SEL = 6

Rb_VCO_CAPCTRL = 108

Rb_VCO_DACISET = 256

将 MUXOUT 设置为锁定检测

写入 R0

在这里、我测量285us 锁定时间、这很好

=========== 移动到不同的频率

对于3057的 Fvco、将 N 分频器向上推至61

写入所有寄存器

写入 R0

在这里、我可以检测到270us 锁定时间、这很好

=================== 返回到原始频率-使用完全辅助校准

将 N 分频器放回60

将 VCO_SEL_FORCE 和 VCO_SEL 设置为 VCO6

将 VCO_CAPCTRL_FORCE 和 VCO_CAPCTRL 设置为108

将 VCO_DACISET_FORCE 和 VCO_DACISET 设置为256

写入所有寄存器

写入 R0

在这里、我检测到247us 锁定时间-我希望这会快得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果执行完全辅助、则无需对 R0进行编程(以启动校准)、除非需要更改 R0中的其他一些位。  

    由于您只想更改频率、因此无需写入所有寄存器。 在您的示例中、您只需要更新 N 分频器和三个 VCO 参数。

    使用 LD 引脚测量锁定时间不够准确。 我们以前使用能够测量频率与时间的测试设备来测量锁定时间。  

    在您的示例中、还有两个因素会误导您测量的锁定时间。

    TICS Pro 将 LD_TYPE 默认为"VTune 和 VCOCA"。 也就是说、只有在 VCO 校准完成且 VTune 电压处于特定范围内时、锁定检测才会变为高电平。 在完全辅助的情况下、您不需要校准(但您确实对 R0进行了编程以触发校准)、因此此锁定时间测量无效。  

    此外、LD_DLY 默认为1000。 这是 VCO 校准完成后添加的延迟。 锁定检测无法在延迟结束前更改其状态。  

    简而言之、您得到了类似的"锁定时间"、因为这是 VCO 校准所需的时间+预定义的延迟时间。

    在此示例中、建议的编程顺序为:

    编程 R16:VCO_DACISET
     2.程序 R19:VCO_CAPCTRL
     3.编程 PLL_N
     4、程序 R8:VCO_DACISET_FORCE=1;VCO_CAPCTRL_FORCE=1
     5、编程 R20:VCO_SEL;VCO_SEL_FORCE=1 (您可以跳过此步骤、因为 VCO 内核根本没有变化)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢。

    我没有任何能够输出频率与时间间关系的测试设备-寄存器110中的 Rb_LD_VTune 字段是否能很好地指示锁定情况、或者在完全辅助模式下这种情况是否无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    它只是 LD 的软件版本、在完全辅助模式下无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的版本是否高于 RevB? 从当前数据表中、这一点都不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外:在编程序列中

    编程 R16:VCO_DACISET
     2.程序 R19:VCO_CAPCTRL
     3.编程 PLL_N

    是否必须在 VCO DAC 和 CAP 写入之后出现 PLL_N 晶振?

    如果 VCO 内核发生变化、这是否必须最后发生?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    此序列适用于您第一次执行完全辅助模式。 编程步骤1和2不会更改 VCO 特性、因为您尚未对"强制"寄存器进行编程。  

    我想我们不会更改数据表、而是会为全辅助模式操作创建应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于更宽范围内的频率开关、我需要写入更多寄存器- chdiv、PLL_NUM、PFD_DLY_SEL 等

    您是否对整个器件范围内的完全辅助编程序列有更完整的描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    一旦您处于完全辅助模式、编程序列就不再有问题了。 任何更改都将立即生效。 我们所能做的就是提高编程速度、以便最大限度地缩短编程时间。 请记住、寄存器取24+1位。 如果 SPI 速度为1MHz、那么写入一个寄存器需要25µs μ s。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel

    我认为这就是我所需要的一切

    我期待将来收到应用手册