This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:2环路 TCXO APLL DCO 模式配置错误

Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821201/lmk05028-2loop-tcxo-apll-dco-mode-configuration-error

器件型号:LMK05028

大家好、团队、

我们正在尝试进行"2Loop TCXO APLL" DCO 模式配置、但存在运行脚本错误。

是否可以检查随附的 TCS 文件? 请告诉我 错误配置的点。

e2e.ti.com/.../LMK05028-Configuration.tcs

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    我已确认该错误与 DPLL# Mode = 2环路:TCXO、APLL 的选择相关。  其他模式工作正常。

    我将继续调查根本原因以及解决方案或错误修复。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的确认! 客户已经构建了电路板、他们需要评估 LMK05028、因此请告诉我解决此问题的解决方案。 谢谢!

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    我有一些人在研究这个 Matlab 问题。  我希望明天向您发送一些更新。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进! 我们期待收到您的回复。

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    我们已确定问题、并将在下一版本中进行更正。  同时、请找到此随附的 TCS 文件以及计算得出的环路滤波器。

    e2e.ti.com/.../LMK05028-Configuration_5F00_runConfig.tcs

    73、
    Timothy