This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:在频率计数器机器之前使用

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824199/cdclvc1102-used-before-frequency-counter-machine

器件型号:CDCLVC1102.

你(们)好

我们正在设计一个 PTS (产品测试系统)、其中在 DUT 器件中使用了一些高频208MHz 时钟、在这里、我们必须通过一些 Pogo 引脚检查其频率、然后进入电路板、然后通过电缆连接器连接到频率计数机以显示其频率。 那么、我们的问题是、在进入连接器之前、我们需要什么样的配置。 我们共用一个电路、因此请在此处告知我们是否需要任何保护或阻抗匹配电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yugal、

    您选择的多路复用器的阻抗约为380Ω Ω、因此我怀疑不需要额外的阻尼组件。 也就是说、在时钟缓冲器和多路复用器之间添加一个电阻器(默认值0Ω Ω)相对便宜、以防万一。

    此致、