请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 主题中讨论的其他器件: LMX2594
为什么机械振动会在 LMx2572输出信号的5kHz 范围内引起杂散干扰。
我们使用 LMX2572作为接收器的本机振荡器信号、但在向接收器添加风扇后会产生干扰信号。
事实证明、我们是机械振动干扰、而不是风扇的传导干扰。 当风扇通过导线从电路板获取电力、但不接触接收结构时、LMX2572的输出信号不会产生干扰。
我们的另一个本地振荡器 LMX2594也存在相同的问题。
事实证明、我们是机械振动干扰、而不是风扇的传导干扰。 当风扇通过导线从电路板获取电力、但不接触接收结构时、LMX2572的输出信号不会产生干扰。