This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:机械振动可能会在 lmx2572输出信号的5kHz 范围内导致杂散干扰。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823968/lmx2572-mechanical-vibrations-can-cause-spurious-interference-within-5-khz-of-the-signal-output-by-the-lmx2572

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594

为什么机械振动会在 LMx2572输出信号的5kHz 范围内引起杂散干扰。

我们使用 LMX2572作为接收器的本机振荡器信号、但在向接收器添加风扇后会产生干扰信号。

事实证明、我们是机械振动干扰、而不是风扇的传导干扰。 当风扇通过导线从电路板获取电力、但不接触接收结构时、LMX2572的输出信号不会产生干扰。

我们的另一个本地振荡器 LMX2594也存在相同的问题。

事实证明、我们是机械振动干扰、而不是风扇的传导干扰。 当风扇通过导线从电路板获取电力、但不接触接收结构时、LMX2572的输出信号不会产生干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我们已经看到环路滤波器中陶瓷电容器中的压电效应会导致机械振动以电气噪声耦合到输出中的情况。 还有其他一些结构、例如薄膜电容器、它们不易受到压电效应的影响、因此请首先考虑换用环路滤波电容器。 如果输入或输出耦合路径中存在陶瓷电容器、也可以将其切换为输出电容器。 通常、电源电容器不应产生太大的差异、因为片上 LDO 在振动频率范围内具有很大的 PSRR。

    此致、