This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1103:为 CLKIN 提供输入、而不提供 VDD 电源

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823947/cdclvc1103-giving-input-to-the-clkin-without-vdd-suppy

器件型号:CDCLVC1103

 

尊敬的 TI 成员

 

我对器件 CDCLVC1103有疑问。 如果在 VDD 引脚未供电的情况下为时钟引脚(CLKIN)提供输入、是否存在任何问题?

 

如果有任何答案、请告诉我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiya、

    数据表中输入的绝对最大额定值表示输入电压不应超过 VDD + 0.5V。 因此、在为 VDD 供电之前、不应向 CLKIN 引脚提供输入。

    此致、